This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C26:VCC_VDRV 旁路电容器

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494016/tps544c26-vcc_vdrv-bypass-capacitor

器件型号:TPS544C26

工具与软件:

您好!

对于 VCC_VDRV 引脚的原理图检查清单项目:"该旁路电容器的额定电压应至少为6.3V 但不超过10V、以降低 ESR 和 ESL。"

如果改用额定电压为16V 的电容器、可能会出现哪些潜在问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

    只要额定电压为16V、额定电压为具有较低 ESR/ESL 的 X7R 0603陶瓷电容器、就没问题。  

    谢谢!

    Nancy