请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS544C26 工具与软件:
您好!
对于 VCC_VDRV 引脚的原理图检查清单项目:"该旁路电容器的额定电压应至少为6.3V 但不超过10V、以降低 ESR 和 ESL。"
如果改用额定电压为16V 的电容器、可能会出现哪些潜在问题? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
对于 VCC_VDRV 引脚的原理图检查清单项目:"该旁路电容器的额定电压应至少为6.3V 但不超过10V、以降低 ESR 和 ESL。"
如果改用额定电压为16V 的电容器、可能会出现哪些潜在问题? 谢谢。