This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865Y-Q1:LP8865Y-Q1:关闭电源时 LED 闪烁。

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494084/lp8865y-q1-lp8865y-q1-led-blink-when-switch-off-the-suppply

器件型号:LP8865Y-Q1

工具与软件:

您好!

我已在降压/升压配置中使用"LP8865YQDMTRQ1" LED 驱动器、以最大400mA 电流驱动4个 LED。  

我已提供24V 输入电压(VIN_DRIVE)、在上电期间、我保持 LED 驱动器禁用状态且 LED 处于关闭状态。 但是、当我在此时关闭电源时、LED 会发光几秒钟。 我认为这是由于输入电容器、电感器、输出电容器和 LED 形成了电流环路、并在关闭期间释放了能量。  

如果您想防止在关闭电源期间 LED 闪烁、请告诉我。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fenil

    当电源关闭时、我想电流可能会从 LED+流向 LED-再到 VIN、请考虑在输入侧添加一个二极管来避免该环路。