This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:DSG 引脚未触发

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76930, BQSTUDIO, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493722/bq76930-dsg-pin-not-triggering

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1A、、 BQSTUDIOTIDA-00449

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 BQ76930和 BQ78350-R1A 开发了一种低侧6S 至10S BMS。
在6节串联电池配置的测试过程中、我们遇到了一些问题、概述如下:

1) 1)初始测试行为:
在第一项测试中、电路板正常运行、允许放电、DSG 和 CHG 引脚均有效、如 BQStudio 中所示。 DSG 引脚输出~7.9V–8V (相对于 GND)。

2) 2) OCD/OCC 测试期间出现的问题:
在对放电过流(OCD)和充电过流(OCC)执行功能测试时、我们观察到、一旦触发 OCD 条件(特意以非常低的电流)、就不再允许放电-即使未设置 XDSG 位并且在 Operation Status 中设置了 DSG 位也是如此。 测量 DSG 引脚(FET 栅极)和 GND 之间的电压仅显示~0.4V。

在全部10个电路板上一直观察到这个问题:最初允许放电、但在触发 OCD 一次后、DSG 引脚电压下降、电路板不再允许放电。

3) 3)硬件更改和观察:
我们尝试了硬件修改:对栅极电阻器进行拆焊并直接将其短接、同时移除 R124。 之后、我们在 DSG 引脚上测量了~8V。 但是、将电阻器替换为新电阻器后、问题再次出现、DSG 引脚电压恢复至~0.4V。




我可以在 dvt 聊天中分享原理图和 PCB 文件以供审阅。 请帮助我们进行故障排除。

注:使用的参考: https://www.ti.com/lit/ug/tiduar8c/tiduar8c.pdf (TIDA-00449)

谢谢。此致  
Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:  
    我们沿 DSG 引脚线移除所有元件、即使在这种情况下 IC 也不会将栅极驱动为高电平(在0V 至 1.8V 之间波动)。 BQSTUDIO 应用程序上未显示任何故障、甚至监测计上的警报引脚也为0V。

    REGSRC 至 GND 为9.2V、REGOUT 为2.5V