请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460 工具与软件:
我们计划使用 LM61460AANQRJRRQ1器件。 但它具有内部补偿。 我们预期大约4A 的负载瞬时变化。 内部补偿是否可以处理负载调节?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们计划使用 LM61460AANQRJRRQ1器件。 但它具有内部补偿。 我们预期大约4A 的负载瞬时变化。 内部补偿是否可以处理负载调节?
您好!
内部补偿通常涵盖器件的大多数运行条件。 您可以使用 PSPICE 模型(网址为 https://www.ti.com/product/LM61460#design-development)模拟器件的行为、以检查负载瞬态期间的电压过冲是否符合您的要求。
另外请记住、有多个因素会导致负载瞬态行为(如输出电容器、所选的电感器、输入/输出电压、负载阶跃等)-作为第一步-您可以使用数据表中提到的标称值。
谢谢!
此致、
Taru