This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63610-Q1:VCC 去耦电容器

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494152/lm63610-q1-vcc-decoupling-capacitor

器件型号:LM63610-Q1

工具与软件:

您好!

在数据表中、建议使用1uF、16V 电容器。

1)是否可以使用1uF、10V?

2)我们必须确保正常运行的最小电容值是多少(考虑到直流偏置)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC 引脚的最大电压为5.5V。 建议使用16V 电容器、以确保整个温度范围内5.5V 的降额不会太大。 这是为了确保内部 VCC 稳压器的稳定性。

    只要5.5V 下的降额不是太严重、您就可以使用1uF、10V 电容器。 举几个例子、我使用的16V 电容器在5.5V 时的降额为~30%。 因此、超过0.7uF 的目标电容应该就足够了。

    此致、

    Niranjan