This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178EVM-792:关于相位裕度的查询

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493448/tps61178evm-792-inquiry-about-phase-margin

器件型号:TPS61178EVM-792
Thread 中讨论的其他器件:TPS61178

工具与软件:

各位专家、您好!

我想谈谈 TPS61178 EVM 电路板的相位裕度、交叉频率和增益裕度。

谢谢你。

BR、

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    它取决于运行条件。 您要检查的输入电压、输出电压和最大负载电流是多少?

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    Vin = 12V、Vout = 16.3V、Io = 2A。  

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    根据计算结果、PM = 75dec、fc = 10kHz、gm = 20dB、由于模型中不考虑斜率补偿、可能会有少许误差。

    此致、

    Nathan