This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Aardvark-01:使用 USB-PD-CHG-EVM 进行刷写

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489906/usb-pd-chg-evm-01-flashing-using-aardvark

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01

工具与软件:

大家好、对于 USB-PD-CHG-EVM 板、Aardvark 连接器没有为该板提供3.3V 电压、那么我们如何期望闪存通过仅将 Aardvark 连接到我们的 PC 来工作? 现在我们也必须从外部为电路板供电。  

文档中未提及在闪存时如何为其供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    EEPROM 由来自 PD 控制器的 LDO3V3供电。

    要为 LDO3V3和 PD 控制器供电、只需将 USB-C 源连接到 Type-C 连接器、然后应能够使用 Aardvark 连接器刷写 EEPROM。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很有效。 然而可以有人解释,为什么编程后,当我没有一个电池连接,我确实看到12V 电池连接器,这是良好的。 但一旦我将电池连接到它、电压就会开始下降?
    如果我取出电池并正确测量电压、它确实显示为11.7、那么 我很确定我是按照丝印连接引线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    您的电池本身具有多大的电压? 如果未充满电、则电池充电器的电压不一定为12V

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池本身显示11.7V ,但一旦我们将其连接到电池跳线,它就会下降。 我假设在连接到评估板时、该图应显示相同的电压。   
    此外、我将充电器连接到它的那一刻、电路板就开始发出声音。 如果我移除充电器、至少我得到的系统电压很正常。  
    但由于充电器看起来有什么问题、所以无法连接充电器。 你知道什么可能会出错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池本身显示11.7V ,但一旦我们将其连接到电池跳线,它就会下降。 我假设在连接到评估板时、该图应显示相同的电压。   
    此外、我将充电器连接到它的那一刻、电路板就开始发出声音。 如果我移除充电器、至少我得到的系统电压很正常。  
    但由于充电器看起来有什么问题、所以无法连接充电器。 你知道什么可能会出错吗?