This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-RT:显示占空比与 EP 值间关系的数据表曲线

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493819/uc1843a-ep-datasheet-curve-showing-duty-cycle-vs-rt-value

器件型号:UC1843A-UC1843A EP

工具与软件:

您能否说明最大占空比与定时电阻的曲线是如何推导的?

我在 Unitrode 应用手册 U-111中查找不到这些信息。

此致、  

Ken  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置 CT = 3.3nF、FB = 0、ISESE=0、COMP =开路、具有0.1uF 电容器的 VREF、VCC = 15V、测量两个峰值之间的 CT 锯齿时间为 T、测量 OUT =高电平持续时间、Tmax、然后 Dmax = Tmax/T、以及 RT 从500欧姆变化到100k 欧姆。