This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650365-Q1:TPS65036

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493526/tps650365-q1-tps65036

器件型号:TPS650365-Q1

工具与软件:

由于 PCB 尺寸限制、无法容纳 I2C 接口。
使用 FB_B1、FB_B2和 FB_B3引脚上的分压电阻器来调整输出电压是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eliza、

    该器件具有一次性可编程(OTP)存储器设置、可用于设置输出电压。 初始化时、OTP 存储器中的值将加载到寄存器中。

    如果使用 I2C、则可以更改控制 PMIC 稳压器输出电压的寄存器值。 如果未使用 I2C、则无法在器件运行时更改输出电压。

    此致、
    Jude Stehling