This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750反向电压过冲

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490654/bq25750-bq25750-reverse-voltage-overshoot

器件型号:BQ25750

工具与软件:

尊敬的 TI:

   我们的团队现在使用  BQ25750设计一个新的原型、电荷1-20A 很好、但现在我们想在输入断开时使用反向降压/升压放电、但反向 电压会导致过冲和电容器烧毁、  

   硬件电阻器设置"ACUV"= 16-18V、"ACOV"= 25.2-26V。

   写入寄存器的过程如下:

  1.写入 REG0x15、禁用"看门狗"位

  2. 将 REG0x1C 设置 VSYS_REV 电压写入 20V (0x3E8)

  3. 将 REG0x19设置 EN_AUTO_REV 写入"1b =启用自动反向"

然后、我们关闭输入电压、反向电压过冲超过40V、 EN_REV 从1更改为 0、 REG0x23"BATFET_STAT"更 改为1、并停止降压/升压、电源路径放电开始

但现在我们需要降压升压放电,它是设置不正确的地方!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackie、

    感谢您在这方面的努力。

    只是为了确保我正确理解、反向电压设置为20V、BQ25750会产生高达40V 的反向电压?

    这是一个非常大的过冲。 我以前没见过这个。 我通过几个问题来帮助进行调试:

    • 发生这种情况时、您能否将 BQ25750的寄存器文件发送给我?
    • 您能将原理图发送给我吗?
    • VSYS 上是否有负载?
    • 电池电压是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的 

    "发生这种情况时、您能否将 BQ25750的寄存器文件发送给我?"  我们只使用超级电容器、而不是仅使用16.8V 的电池电压。

    "你以为你赢了吗? 、现在 VSYS 上没有负载

    "您能给我发送原理图吗"、您   已上传

    寄存器设置如下所示

    而在其他问题中" 奇怪的寄存器值"作为反向放电

    1.当输入端插入时、意味着输入电压为0V、在这种情况下、降压/升压放电工作、但调节电压不正确。 错误值如下所示:

    • 反向电压不等于"VSYS_REV"、设置值= 19.2V、实际上 VSYS 总线电压为23V
    • 仅"SYSREV_UV=1"、反向放电开始工作、 相反、它不工作
    • 放电时、IAC_ADC 和 IBAT_ADC 不正确
    • VAC_ADC 寄存器 大约为4V、但这次 VAC 为"无输入"、 万用表测量值为0
    • VSYS_ADC 寄存器也约为4、实际上为23V。
    • 仅 VBAT_ADC 正确
    • VAC_UV_STAT 始终在0和1之间变化

    参考寄存器值:

    根据以上测试:

    1.插入输入端后、BQ25750充电功能正常、寄存器值几乎都正常

    2.拔下输入时,手动使能"EN_AUTO_REV"或"EN_REV",放电功能正常,但有些寄存器值有些奇怪

    3.当输入被插入时、开始充电、并设置"EN_AUTO_REV=1"、然后断开输入功率、反向降压升压无法工作、 EN_AUTO_REV 自动复位为0、BATFET_STAT = 1、然后 BATFET 自动开启。 一些原型 PCB 伴随瞬时反向电压甚至烧毁电容器。  回路补偿似乎失去控制。  这与数据表"图8-6. 移除 VAC 后、如果 BAT > VSYS_REV、则进入自动反向模式"、

    4.我不知道什么 原因发生这 在自动反向模式、不是一样的数据表!

    5.总结:前向充电还可以,但反向放电有一个奇怪的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackie、

    感谢您提供新信息。

    对于您的原理图、我有几个问题和建议:

    • 电感器的 DCR 是多少? BQ25750的最小电感器 DCR 为1.75mΩ。

    • 电池感应电阻器使用多大的电阻? 您能否确保该电阻为5mΩ?

    • 为了进行测试、您是否能够移除与开关 FET 并联的二极管? 您是否还可以移除 SW1和 SW2上的 RC 滤波器?

    • 确保 D10和 D11是肖特基二极管。

    • 您能否将 R53短路以实现250kHz 的开关频率?

    请告诉我这些变化是否改善了电路行为。 另外、请告诉我您对此有任何问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 ·加洛韦、谢谢您的任何方式!

    • 电感器的 DCR 是多少? BQ25750的最小电感器 DCR 为1.75mΩ。

    回复:我们使用4.5 μ H DCR、是3.4 -.3.67mΩ。 并使用10uH、7 -8mΩ 测试它、就会得到相同的结果

    • 电池感应电阻器使用多大的电阻? 您能否确保该电阻为5mΩ?

    回复:我们使用 5mΩ 电池传感电阻器。

    • 为了进行测试、您是否能够移除与开关 FET 并联的二极管? 您是否还可以移除 SW1和 SW2上的 RC 滤波器?

    答复:RC 过滤器 从未组装。 我们移除了二极管、尝试一下、 没有任何变化。

    • 确保 D10和 D11是肖特基二极管。

    回复:  当 VRRM = 200V 时、D10和 D11是肖特基二极管、IRRM 仅为5uA .

    • 您能否将 R53短路以实现250kHz 的开关频率?

    回复: 频率是260K 使用示波器作弊它  

    事实上、在充电及电源路径放电过程中、 芯片的动作跟官方 BQ25750、SW1、SW2信号一样非常平滑且 完整、 效率也很高。

    但 在其他方面、降压/升压放电、我们开始怀疑它是正确的芯片、 它很无聊且令人困惑、其中有错误的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackie、

    感谢您提供新信息。 我会在本周晚些时候给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackie、

    感谢您提供新信息。

    我再次浏览了您的原理图、我有一些建议和问题来帮助您调试这一情况:

    • 您是否可以设置 EN_PFM=0? 这是否会改善反向电压过冲?
    • 在原理图中、我看到电池电流检测电阻器为2个并联的5mΩ 检测电阻器。 总电阻需要为5mΩ。  此类设置不正确可能会导致该反向电压过冲。
    • 当发生该反向电压过冲时、您能否向我发送 IBAT、VSYS、SW1和 SW2的示波器捕获图?
    [报价 userid="11690" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490654/bq25750-bq25750-reverse-voltage-overshoot/5730702 #5730702"] 但 在其他方面、降压/升压放电、我们开始怀疑它是正确的芯片、 它很无聊且令人困惑、其中有错误的固件? [报价]

    我不确定这句话是什么意思。 以下是最新的 BQ25750 BQZ 文件。

    这里是 BQ2575X 常见问题解答、仅供参考。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您可以设置 EN_PFM=0吗? 这是否会改善反向电压过冲?"

    回复:我已尝试禁用它(EN_PFM = 0)、没有任何变化

    "在原理图中、我看到电池电流检测电阻器为2个并联的5mΩ 检测电阻器。 总电阻需要为5mΩ。  不正确的设置可能会导致这种反向电压过冲。"

    回复:只焊接一个5mΩ 电阻器

    "当发生这种反向电压过冲时、您能否向我发送示波器捕获的 IBAT、VSYS、SW1和 SW2数据"

    回复: 我稍后会向您展示

    我们使用了"Charger_3_00-bq25750.bqz"、当仅由电池供电时、 电池电压寄存器值(VBAT)正确其他所有 ADC 都 错误、我们不知道它 是否正常!

    现在、我们已经找到了 BQ25750还有另一个问题、这段时间我们的 应用最好基于反向调节、当外部电源离线时  如果反向调节不能稳定工作我们使用电源 路径功能。 但我们发现、在电源路径模式下、VSYS 电压无法继续并且 不稳定

    一旦外部 上电或掉电  VSYS (系统电压)突然断电电源停止10-20ms 后、系统电压就可以稳定、即使 启用了 BATFET_IDEAL_DIODE、 该电压骤降对负载是致命的! 太棒了… 困难...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackie、

    感谢您提供新信息。 请告诉我示波器测量结果是什么。

    [报价 userid="11690" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490654/bq25750-bq25750-reverse-voltage-overshoot/5738020 #5738020"]我们用过"Charger_3_00-bq25750.bqz"、当仅使用电池电源时、 电池电压寄存器值(VBAT)正确除 ADC 有 误之外的一切问题、我们不知道它 是否正常!

    ADC 用作通用指示器。 我建议使用电池电量监测计或电池监测器以实现更准确的测量。 我们有一个有关 ADC 的常见问题解答。

    [报价 userid="11690" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490654/bq25750-bq25750-reverse-voltage-overshoot/5738020 #5738020"]外部电源 接通或断开后  VSYS (系统电压)突然断电电源停止供电10-20ms、系统电压就可以稳定、即使 启用了 BATFET_IDEAL_DIODE、 此电压骤降对负载是致命的! 太棒了… 困难...

    电源路径具有8A 的切换限制、我想您正遇到这个限制。 我认为使用自动反向模式会更容易实现。 我们还 有关于电源路径电压切换的常见问题解答。

    此外、这里是 仅供参考的一般常见问题解答。

    我还有一个问题。 设置 EN_PFM=0是否可以降低反向电压过冲?

    此致、
    埃森·加洛韦