请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3762-Q1 工具与软件:
TPS3762-Q1 PSpice 模型在 PSpice for TI 工具中不可用。 请您分享一下该设计。
以下规格如下:
输入电压范围:-36V 至-60V (在可以考虑-80V 之前)(对于电信、将使用负输入、并将正电压作为返回路径)
输入电流:1.5A
应用:UVLO <-36V 和 OVLO >-60V (电信网关)
如需设计支持、请分享联系人详细信息。
谢谢、此致!