工具与软件:
我使用 PS280台式电源为 EVB 提供+/-15VDC。
但未施加电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用 PS280台式电源为 EVB 提供+/-15VDC。
但未施加电压。
尊敬的 Ignacio:
感谢您的答复。
>>另外、我看到您提到您有两个 EVM、您认为两者有相同的问题吗?
没有 我们只有一个 EVM 出现问题、另一个正常工作。 我想我发送了一张照片,应用15V 到工作设备。
>>您能否分享为电源设置的电流限制?
--关于电流限制,我们不确定 实际的电流限制值。 不过、根据我的理解、由于即使施加15V 的电压、工作的 EVM 也无法达到电流限值、而另一个在非常大的情况下确实达到电流限值、因此很明显、一个短路。
此致、
您好、Han、
很好理解、感谢您向我们澄清这一点。 我在下面附上了一个链接、了解有关客户退货的信息。 考虑到故障、最好以客户质量报告此情况并填写退货请求。
此致、
Ignacio