This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491RGTEVM:EVB 有供电问题。 EVB 似乎有短路。

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491RGTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486574/ths3491rgtevm-powering-issue-with-the-evb-it-seems-the-evb-has-a-short-circuit

器件型号:THS3491RGTEVM

工具与软件:

我使用 PS280台式电源为 EVB 提供+/-15VDC。
但未施加电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Digi-Key 购买了 THS3491RGTEVM 1个。

    -(31T)地段:4016436KRY, LBL-32A (L)至:1185.

    如果我想交换。

    请为我检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    您能准确描述打开 EVM 时发生了什么情况吗? EVM 中是否有任何更改? 我们在每个 EVM 离开制造商之前对其进行测试、以确保 EVM 能够按预期运行。 VCC 和 VEE 电源是否可能意外翻转?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对我们的咨询服务的关注。

     

    我们将 EVM VEE、VCC、GND 连接到直流电源、然后缓慢增加。

    电流限制被激活、而 电压被抑制为极低值(也许少于0.2V)。

    EVM 中没有任何更改。

    我们严格地对两个 EVM 采用了相同的过程来持续进行测试。 所以电源、连接等的设置都是一样的、所以、至少我相信我没有翻转 VEE、VCC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您提供一些详细信息。 您能否分享为电源设置的电流限制? 此外、我看到您提到您有两个 EVM、您是否看到两者有相同的问题?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的答复。

    >>另外、我看到您提到您有两个 EVM、您认为两者有相同的问题吗?

    没有 我们只有一个 EVM 出现问题、另一个正常工作。 我想我发送了一张照片,应用15V 到工作设备。

     

    >>您能否分享为电源设置的电流限制?

    --关于电流限制,我们不确定 实际的电流限制值。 不过、根据我的理解、由于即使施加15V 的电压、工作的 EVM 也无法达到电流限值、而另一个在非常大的情况下确实达到电流限值、因此很明显、一个短路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    很好理解、感谢您向我们澄清这一点。 我在下面附上了一个链接、了解有关客户退货的信息。 考虑到故障、最好以客户质量报告此情况并填写退货请求。  

    故障分析(产品返还)申请|其他信息|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio