This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BMS 的 ESD 保护问题–需要指导

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489528/bq76940-esd-protection-concern-for-bms-guidance-required

器件型号:BQ76940

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我附上了 BMS 方框图 遇到一些问题 ESD 保护 简称 PFC。 仅限我们的设计中 PACK+、PACK-、KEY、CAN_H 和 CAN_L 暴露在外部环境中。

问题说明:

  • 通过所有测试后 BMS 使用连接器安装在铝制电池组中 .
  • 但是、在某些情况下、少数 BMS 单元发生故障、特别是 AFE (BQ7694001) .
  • 我们开展了一项 故障分析 更高的效率、报告中提到了这一点 电气过载(EOS) 原因相同。

关键问题:

  1. 我们是否应该在 PACK+和 PACK-上实施 ESD 保护? 或者它是否只对有必要 过压和欠压 电容器线路
  2. 对于此用例、建议使用哪些保护元件和电路设计?
  3. 考虑到我们使用的是:
    • 模拟前端(AFE): BQ7694001
    • MCU: STM32U5
    • 低侧 MOSFET 开关 BMS
      确保的最佳方法是什么 可靠的 ESD 保护 而不影响性能?

期待您提供有关这方面的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    期待您提供有关这方面的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    [quote userid="637578" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489528/bq76940-esd-protection-concern-for-bms-guidance-required 我们是否应该在 PACK+和 PACK-上实施 ESD 保护? 或者它是否只对有必要 过压和欠压 电容器线路 ?[/报价]

    是的、您应该为 PACK+/PACK-实现 ESD 保护。 我们通常在此处添加火花隙/ESD 电容器。

    [报价 userid="637578" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489528/bq76940-esd-protection-concern-for-bms-guidance-required "]此用例推荐的保护组件和电路设计是什么?

    本应用手册可用于说明这一点:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon