This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:I2C 地址

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493966/lp8758-e0-i2c-address

器件型号:LP8758-E0

工具与软件:

尊敬的专家:

此器件是否 可以配置为不同的 I2C 地址?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处添加一些详细信息: 如果我们在同一 I2C 总线中使用其中两个器件、是否可以将 LP8758-E0配置为不同的 I2C 地址?

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenna:  

    感谢您在 E2E 上提出问题! 我在一封私人邮件中回答了这个问题、但在此处重新发布、因此答案是公开的:

    关于 I2C 地址、无法从客户侧配置预编程器件、因为这是 OTP (一次性可编程)。
    但是、新的自定义器件(具有对齐的大型商业案例)可以在生产期间将 I2C 地址配置为不同的值作为出厂设置。  

    此致、  
    Sarah