This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:SMBus 通信

Guru**** 2643525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491516/bq4050-smbus-communication

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

各位专家、您好!

目前、我的客户正在使用我们的 EVM 来测试 BQ4050的机器人真空 PJT。

下面是 SMBus 通信的波形(CH1:CLK、CH2:DATA)、它们已将 BQ4050EVM 直接连接到扫地机器人组、以使用 EV2400与主板 MCU 进行通信。

对于 CLK 波形、高电压电平约为1.3V、持续时间约为5.33us。 约为0.18V。

  1. 您能否查看一下 SMBus 波形在数据和时钟线路的高/低电压电平、持续时间 等方面是否正常、并与我分享您的反馈?
  2. 他们反复发现类似尖峰的波形、如下面以蓝色标记的波形。 这是否是数据线未能变为高电平? 这种情况可能经常发生吗?
  3. 对于类似尖峰的波形、我想问这可能是由什么原因引起的吗?

提前感谢您的帮助和支持。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我们需要知道事务每个部分的确切时序才能确认波形、但通信波形必须符合以下规范:

    关于1.3上拉电压、请小心、因为这是这些引脚的最小输入高电压:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的反馈。

     您能否也分享您对这些问题的反馈?

    [报价 userid="530561" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491516/bq4050-smbus-communication "]
    • 他们反复发现类似尖峰的波形、如下面以蓝色标记的波形。 这是否是数据线未能变为高电平? 这种情况可能经常发生吗?
    • 对于类似尖峰的波形、我想问这可能是由什么原因引起的吗?
    [报价]

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    如果不能看到正在处理的字节的整个结构、就很难知道这些尖峰是什么。 这可能是器件发出的 ACK。

    此致、

    Anthony