请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4HC120-Q1 工具与软件:
请提供 采用 HVSSOP - 28封装的 TPS4HC120-Q1 IC 的封装图和建议尺寸等。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
请提供 采用 HVSSOP - 28封装的 TPS4HC120-Q1 IC 的封装图和建议尺寸等。
Amrit、您好!
"TPS4HC120-Q1">www.ti.com/.../TPS4HC120-Q1 120mΩ、2A、四通道汽车智能高侧开关数据表(修订版 A)"缺少封装轮廓和示例电路板布局详细信息
请查看它。
但是、我参考了 DRV8244HQDGQRQ1 IC 的产品说明书、前提是封装详细信息相同。
谢谢你
谢谢 Amrit、
尊敬的 Anirudha:
请参阅随附的封装。
谢谢!
Patrick