This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:12V 至180V 35W 输出

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495092/lm5185-12v-to-180v-35w-output

器件型号:LM5185

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户要使用 LM5185设计具有12V 输入、180V 输出和35W 输出功率的反激式拓扑。

我已经在使用计算工具来设计电路。 您能否帮助了解 LM5185是否支持上述要求?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yishan:

    是的、LM5185可以满足该电源要求、您可以选择能够提供该电源的外部 MOSFET 和变压器设计。

    谢谢你