请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54362-HT Thread 中讨论的其他器件:LM5116-HT
工具与软件:
你(们)好、
我正在设计具有两个功率级的 PCB。 第一个基于 TPS54362HPWP (3V3@1A)、第二个基于 LM5116-HT (12V@6A)。
在阅读 TPS 数据表时、我发现了这个段落:
"在多层 PCB 中、接地平面用于将电源平面(放置了高开关电流和元件)与信号平面(反馈布线和元件所在的位置)分开、以提高性能。"
我无法理解该段落的当前长度。 如果我将层叠定义为"1.Sig 2.GND 平面3.3V3平面4.GND 平面。 5. 12V 平面6.信号",不可能在第3层放置另一种信号,它不是3V3信号或 Vin 信号(是一个完整的平面)。
当 datahseet 显示"接地平面用于分离电源平面"时、是否存在错误? 这意味着可以使用一个功率和信号分开的信号平面吗?
如果是、我认为没有完全填充的 GND 平面可能会导致信号完整性问题。
此致。