This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54362-HT:布局

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494941/tps54362-ht-layout

器件型号:TPS54362-HT
Thread 中讨论的其他器件:LM5116-HT

工具与软件:

你(们)好、

我正在设计具有两个功率级的 PCB。 第一个基于 TPS54362HPWP (3V3@1A)、第二个基于 LM5116-HT (12V@6A)。

在阅读 TPS 数据表时、我发现了这个段落:

"在多层 PCB 中、接地平面用于将电源平面(放置了高开关电流和元件)与信号平面(反馈布线和元件所在的位置)分开、以提高性能。"

我无法理解该段落的当前长度。 如果我将层叠定义为"1.Sig 2.GND 平面3.3V3平面4.GND 平面。 5. 12V 平面6.信号",不可能在第3层放置另一种信号,它不是3V3信号或 Vin 信号(是一个完整的平面)。

当 datahseet 显示"接地平面用于分离电源平面"时、是否存在错误? 这意味着可以使用一个功率和信号分开的信号平面吗?

如果是、我认为没有完全填充的 GND 平面可能会导致信号完整性问题。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我同意措辞令人困惑。

    设计布局的最佳方法是遵循数据表顶部(元件侧)的草图。

    然后、在下面的下一层上使用连接到顶部接地的实心接地平面。

    其他层可以是信号。  此外、最好在底部设置一个接地层来散热。

    谢谢