请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS48111Q1EVM 工具与软件:
您好!
请帮助按以下方式进行检查、谢谢。
1. EVM 上的二极管引脚电容器(C11)有什么功能?
2.对于 INP/INP_G 上拉电阻器、我们可以使用10k 和3.3V 来启用吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
请帮助按以下方式进行检查、谢谢。
1. EVM 上的二极管引脚电容器(C11)有什么功能?
2.对于 INP/INP_G 上拉电阻器、我们可以使用10k 和3.3V 来启用吗?