请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77216 工具与软件:
您好!
我想在我的设计中使用 BQ77216作为二级保护。 问题是、VDD 引脚电压是否可以低于 VC16电压? 是否可以使用外部12V 直流/直流转换器安全地为系统供电? 我的目标是尽可能提高系统空闲功耗效率。
提前感谢您、
此致、
Pawel Tarasiewicz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.