This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:ACDET 引脚电压设置

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494692/bq24703-acdet-pin-voltage-setting

器件型号:BQ24703

工具与软件:

您好、我有一个问题。

ACDET 引脚电压的运行条件经确认为5Vmax、

1) 1)如果施加超过5V 的电压、这是问题吗?
  根据最大值、它目前设计为10V。

2) 2) 如果 ACDET 引脚电压低于 VACPRES、则 IC 是否处于睡眠模式?

3) 3) ACDET 引脚的绝对最大额定电压是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaeho、

    Unknown 说:
    如果我施加的电压超过5V 是不是问题?
      根据最大值、目前设计为10V。[/报价]

    我不建议使用超过5V 的电压、如果您使用超过5V 的电压、BQ24703可能会损坏。

    [报价 userid="640951" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494692/bq24703-acdet-pin-voltage-setting ]2) 如果 ACDET 引脚电压低于 VACPRES、IC 是否处于睡眠模式?[/QUOT]

    是的、这是正确的。

     ACDET 引脚的绝对最大额定值电压是多少?

    这是一个旧器件、因此有关该器件的信息有限。 有关更多信息、建议参考数据表。 由于此引脚没有具体的 绝对最大额定值、因此我建议在 5V 的建议工作条件下使用它。

    此致、

    Christian。

    [/quote]