请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79758-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我就职于 BQ79718EVM -049板。 我想通过 USB 到 UART 的连接将 BQ79718EVM 连接到我的 PC、并且想在没有 MCU 的情况下对该 EVM 板的电压和其他参数进行仿真(即命令将由 GUI 发送、并且操作目前仅由 GUI 处理、稍后我们将使用 MCU)。
请告诉我们如何使用连接 BQ79718EVM-049
1. BQ7900-桥接器件
2.不使用 BQ7900-Bridge Device with My PC、通过 GUI 进行 UART 通信。
注: 出于仿真目的,我不想现在使用 MCU。
那么、如何获取 BQ79718EVM 的 GUI 软件设置链接、以便通过 UART 通信与我们的 PC 连接?
请分享用于下载此 GUI 软件设置以及 BQ79718EVM GUI 用户手册的链接。
谢谢
Pankaj Kumar