This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1 EEPROM 锁定问题

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484522/tps6594-q1-tps6594-q1-eeprom-locked-problem

器件型号:TPS6594-Q1

工具与软件:

您好!
我需要有关 TPS6594-Q1 EEPROM 锁定问题的帮助。

我使用可扩展 PMIC GUI (4.0.0)对 TPS6494-Q1 (TPS65941111EVM)进行编程、
当我操作"步骤4程序设备"时,发生了一些错误(一些关于程序失败的消息(我没有注意到,),但没有 EEPROM 锁定失败的信息),该步骤尚未单击锁定 EEPROM 或不选项屏幕。
重新编程设备时、  会显示"eeproom unlock failed"错误消息。
我检查了 USER_EE_CTRL_1寄存器、位7为0、EEPROM 被锁定。

我想知道、什么样的错误会导致 EEPROM 锁定?
例如、I2C 不稳定?


谢谢

Yong.Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    更新有关此错误的一些信息。
    我可以连接到器件、但无法检测到器件、并且无法读取所有寄存器。
    在上一篇文章中、我解释了 USER_EE_CTRL_1会将位7读取为0、这可能是因为所有寄存器都无法读取。

    谢谢
    Yong.Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yong、您好!

    连接到  TPS65941111EVM 后、您是否可以截取寄存器页面的屏幕截图、因为该器件的地址默认不是0x28而是0x4C。

    单击屏蔽物下方的屏幕左侧带复选标记的铅笔。

    这是不是第一次对器件进行编程?

    您能否共享用于对器件进行编程的.json 文件?

    可能导致 EEPROM 在此步骤中失败的常见问题是在刷写后向器件施加了不正确的电压。

    BR、

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的尼古拉斯:
    感谢您的答复、

    ***
    这是不是第一次对器件进行编程?

    ---
    不是第一次,我已经编程了几次,和所有成功以前
    编程次数是否有限制?
    ***


    ***
    您能否共享用于对器件进行编程的.json 文件?
    ________

    我使用了一个示例模板 json ,并更改了一些关于降压初始电压,VCCA 电压的参数(从5V 到3.3V )

    此外、这次的配置与上一个没有太大不同。(我已成功使用此样本模板很多次)
    我想到的唯一问题是 VCCA 的默认电压最初设置为5V、而这次设置为3.3V。
    I 编程时、我使用了5V (因为 VCCA 编程完成前需要5V 电源)。
    编程时 VCCA 监控是否可能超过3.3V (目标电压)阈值、从而导致编程失败?

    很抱歉,我似乎无法在论坛中成功提交 json 文件。
    ***

    ***
    连接到  TPS65941111EVM 后、您是否可以截取寄存器页面的屏幕截图、因为该器件的地址默认不是0x28而是0x4C。
    ________
    抱歉、我已经用新芯片替换了、无法读取损坏芯片的寄存器表、
    但我很担心新的芯片会被烧毁、所以我希望找出原因。
    ******



    谢谢
    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    似乎您在附加.json 文件时遇到问题。 您是否正在使用此方法?  

    在任何情况下、如果您再次遇到该问题、我建议尝试 可扩展 PMIC NVM 更新指南 www.ti.com/lit/pdf/slvaf93 第2部分中列出的方法、其中显示:  

    "在尝试配置 NVM 之前、还必须了解初始 PMIC 状态。 通常、PMIC 必须处于静态或空闲状态。 在某些 NVM 配置中、激活 ENABLE 引脚之前、PMIC 不会上电。 只将 ENABLE 引脚保持为低电平、即可有效保持 PMIC 处于已知的静态状态 "

    你可以尝试将使能引脚保持在低电平吗?  

    此致、

    Katie