This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B84-Q1:调节后的输出精度

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495235/tps7b84-q1-regulated-output-accuracy

器件型号:TPS7B84-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个关于数据表中列出的稳压输出精度的问题。

电压精度是针对两种类型指定的:25℃ 和-40℃ 到150℃。
  温度特征是否为±0.25%?
 或者这是否意味着±0.75%是与±0.5%相加的?

2.温度特性似乎因封装而异。 您能告诉我原因吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  在 TJ = 25'c 时、更严格的精度规格(+0.5%)会覆盖宽松的规格(+0.75%) 我们保证  在整个-40'C<=150'C TJ 范围内的所有位置都有+0.75%的数字、但在室温下可以引用更严格的+0.5%范围。 特定于通用封装的数字("稳压输出精度")、分别替换为+0.75%和+1%以应用于"稳压输出精度 DCY"。

    2) 虽然器件的热性能通常在某种程度上取决于封装(我们还发布了特定于封装的热指标表)、但此处给出的容差似乎更宽、以便在使用给定封装进行制造时具有更大的灵活性。 最小值和最大值是有保证的、模拟芯片中的值略微依赖于一切、偶尔我们 还需要调整我们的规格、因为如果我们不这样做、特定场景中的实际行为将很难接近限值。   

    此致!

    Gregory Thompson