请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B84-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
我有一个关于数据表中列出的稳压输出精度的问题。
电压精度是针对两种类型指定的:25℃ 和-40℃ 到150℃。
温度特征是否为±0.25%?
或者这是否意味着±0.75%是与±0.5%相加的?
2.温度特性似乎因封装而异。 您能告诉我原因吗?

此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我有一个关于数据表中列出的稳压输出精度的问题。
电压精度是针对两种类型指定的:25℃ 和-40℃ 到150℃。
温度特征是否为±0.25%?
或者这是否意味着±0.75%是与±0.5%相加的?
2.温度特性似乎因封装而异。 您能告诉我原因吗?

此致。
您好!
1) 在 TJ = 25'c 时、更严格的精度规格(+0.5%)会覆盖宽松的规格(+0.75%) 我们保证 在整个-40'C<=150'C TJ 范围内的所有位置都有+0.75%的数字、但在室温下可以引用更严格的+0.5%范围。 特定于通用封装的数字("稳压输出精度")、分别替换为+0.75%和+1%以应用于"稳压输出精度 DCY"。
2) 虽然器件的热性能通常在某种程度上取决于封装(我们还发布了特定于封装的热指标表)、但此处给出的容差似乎更宽、以便在使用给定封装进行制造时具有更大的灵活性。 最小值和最大值是有保证的、模拟芯片中的值略微依赖于一切、偶尔我们 还需要调整我们的规格、因为如果我们不这样做、特定场景中的实际行为将很难接近限值。
此致!
Gregory Thompson