This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电流限制功能

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495537/ucc28950-current-limit-function

器件型号:UCC28950

工具与软件:

嗨、团队:

这是另一个线程的答案、但有什么区别?

(23) UCC28950:软启动功能-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

软启动期间会禁用过流断续模式。  但是、未禁用逐周期电流断续模式。

如果在软启动期间检测到过流、SS 是否会放电?

还是在软启动结束后放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的这种描述解答了您的问题。

    "如果在启动期间软启动电容器电压达到3.7V 阈值之前发生过流情况、控制器会限制电流、但软启动电容器会继续充电。 一旦达到3.7V 阈值、软启动电压就会通过内部1kΩ RDS (ON)开关快速上拉至4.65V 阈值、并且逐周期电流限制持续时间时序通过对软启动电容器放电开始。"