This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:查看电路图

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494724/tps25762-q1-check-the-circuit-diagram

器件型号:TPS25762-Q1

工具与软件:

大家好!


我对 TPS25762有疑问。


客户创建的电路板未在为移动电池充电。
我们已确认可以使用 EVM 为移动电池充电、
并且在客户创建的板上实现了与 EVM 配合使用的 EEPROM、但客户的板无法为移动电池充电。
我认为硬件设计存在问题。
我希望您查看电路图。 这是可行的吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata San、

    您是否已经对 EEPROM 进行了编程?

    我很高兴查看您的原理图。  请随时在此处发布。  如果您对此不满意、我们可以通过电子邮件继续进行此讨论。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric San、

    感谢您的答复。

    我想通过私人消息发送电路图、因为这是保密信息。 可以吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我理解。  我已向您发送了一封电子邮件、您可以在其中回复原理图。

    此致、
    Eric