This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25846-Q1:握手不能正常工作。

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25846-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493155/tps25846-q1-handshaking-is-not-working-properly

器件型号:TPS25846-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

此 IC 是自动管理与 DP_IN 和 DM_IN 引脚的握手信号吗?或者我需要使用任何其他控制器。 我没有在这些线路上连接任何电阻、并且 DP_OUT 和 DM_OUT 保持开路。 并且 CTRL1和 CTRL2被拉至高电平、以选择 CDP 模式。

我不需要在数据线上进行任何通信。  

仅部分 手机充电、部分手机和选项卡不充电。 通过在 USB 端口上短接 D+和 D-、所有手机和选项卡都在充电。  

使其成为通用充电器、除短接 D+和 D-外电流限制高达2A 的解决方案是什么。 我将过载跳变阈值设置为2.5A、它运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagaravi

    TPS25846-Q1仅支持 BC1.2 CDP 和 SDP 协商。  您正在介绍 DCP 协商、TPS25846=Q1不支持该标准。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    我期望设备发送 CDP。 我没有在原始设计中的 D+和 D-上添加任何电阻。 当我发现一些手机和选项卡不工作后、我通过短接 D+和 D-将其设置为 DCP。

    我的问题是、如果我配置为 CDP 模式、我是否需要在 D+和 D-线路上添加任何额外的电阻器、或者 IC 内部功能是否能够完成握手?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一个集线器将响应 USB 总线上的枚举以完成 BC1.2通信?

    CDP 模式要求在总线上启动枚举

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用手机进行测试。 三星 A51和 iPad Pro 工作和 iPhone 14pro 最大,三星 S24, iPhone mini 不工作。  

    此致、

    Naga Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naga

    您能否将显示  TPS25846-Q1连接方式的原理图的屏幕截图发送给我?

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请勿与 USB 连接器附近的 GND 符号混淆。 此信号正通过另一个连接器。 它仅连接到电源地。  

    此致、

    Naga Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naga

    此原理图不支持 CDP 或 SDP、因为未连接到任何集线器或源以执行所需的枚举、并且  TPS25846-Q1不支持 DCP、因此 BC1.2充电将无法在此处绘制的原理图中正常工作。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    然后、请建议所需的修改、以使其 支持 BC1.2。 我假设在方框图内有一个 BC1.2模块时要注意转换器、并提供了控制引脚来选择模式。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagaravi

    我唯一能提供的建议是在 DP_OUT 和 DM_OUT 之间放置一个200欧姆的电阻器、以广播 BC1.2的该模式。  这是有效的连接、但这种用法不在  TPS25846-Q1设计范围内。   TPS25846-Q1始终旨在连接至 USB 主机端口、并且该系统实际上正在尝试用作 DCP。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢您的建议。  

    此致、

    Naga Ravi