工具与软件:
您好!
我已使用 LM317设计了恒压稳压器。 我的电路如下所示。

在空载时、输出电压为14.2V、根据上述电路中 R78、R76和 R77电阻的组合设计。 但是、当我将电阻负载连接到100mA 并将输出电流设置为约值时、输出电压会降至11.4V。 进一步将负载增加到150mA、然后输出电压降至10.3V。 比200mA 输出电压更高的负载变为9V。 输入电压在24V 保持恒定、输入电流随着输出负载电流的增加而增加。 我已连接外部散热器、因为 LM317正在随着负载电流的增加而变热。
请帮我理解输出电压为什么会随着负载电流的增加而下降。
谢谢!
Pradeep