请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2776 工具与软件:
您好、
我使用的是 LM2776 以产生负电源、在中 电气特性之间的关系 部分、最小使能电压( V4.54 (min) )指定为 1.2V 、但是 最大 VEN 位置。
请您确认 允许的最大 VEN 抖动特性?
以下是我使用的输入条件:
-
输入电压: +3V
-
英语: +3.3V
-
输出电压: -3V
可以安全使用 EN 引脚的3.3V 电压 或者我是否需要限制它?