This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:EN 引脚阈值(VIH)最大值

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495622/lm2776-en-pin-threshold-vih-max

器件型号:LM2776

工具与软件:

您好、

我使用的是 LM2776 以产生负电源、在中 电气特性之间的关系 部分、最小使能电压( V4.54 (min) )指定为 1.2V 、但是 最大 VEN 位置。

请您确认 允许的最大 VEN 抖动特性?

以下是我使用的输入条件:

  • 输入电压: +3V

  • 英语: +3.3V

  • 输出电压: -3V

可以安全使用 EN 引脚的3.3V 电压 或者我是否需要限制它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ADWAIT:

    感谢您使用 E2E。

    根据数据表、EN 引脚的绝对最大额定值高达 Vin+0.3V。 请同时考虑食品注释。

    此致、
    SEPP