This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:状态寄存器为故障、但状态标志全为零

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493146/bq25125-status-register-is-fault-but-status-flags-are-all-zero

器件型号:BQ25125

工具与软件:

我遇到寄存器0x00 = 0xC1  (故障:是且 VINDPM:未激活)、但似乎没有设置任何状态标志。 即寄存器0x01 = 0x00且0x02 = 0x80。 I2C 通信比较频繁、因此这不应由看门狗计时器引起。 此外、每30秒更改一次\CE 位、因此安全计时器也不会导致它。 请解释为什么会发生这种情况。

此致、

Jesper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesper:

    VIN_ILIM 可能会导致发生故障条件、但不对应于其他故障 STAT 位。 您能否确认输入电流? 或者您能否尝试增加 INLIM 寄存器设置?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的答复-非常有用的信息给我们。 我们的电流输入限制阈值默认为50mA。 我们将考虑增大该值。 我们介绍了在发生0xC1故障时的错误处理方法、希望这将提高我们固件的稳健性。

    此致、

    Jesper Selander