This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:寄存器/命令说明参考手册

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484579/tps65994ad-reference-manual-for-register-command-descriptions

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

你好

我是否可以下载 TPS65994AD 参考手册以获取寄存器和命令详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道您为何要查看 TPS65994AD 参考手册吗? 该器件为 NRND。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有一个器件我想在与 USB2.0通信时从器件侧为主机充电、所以我要求工程师介绍一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能概述一下您需要的电源和数据功能吗? 您是否需要通过 PD 合规性测试?  我可以根据这些信息提供器件建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    ・45W 电源
    ・USB2.0支持数据函数
    ・器件侧至主机侧
    主机器件之间的・USB2.0通信

    我们已经具有采用 TPS65994AD 的电路板。
    我需要运行 TPS65994AD、因此我希望您提供必要的参考手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要单端口充电和 USB2数据、我建议您改用 TPS25751。 我们不支持 TPS65994AD 上的45W 供电。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    所需的配置如下。
    端口1将通过 CC 通信与移动电池的 PD 协调、从移动电池接收15V/3A、然后从端口2发送电源。
    端口2将通过 CC 通信与对应器件的 PD 协调、并执行 USB 通信和电力传输。

    我已经针对上述条件介绍了 TPS65994AD。
    已使用它创建板。
    现在指定一个不同的器件会比较麻烦。

    如果我收到运行 TPS65994AD 所需的信息、可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是否需要通过 USBIF 合规性测试? 如果是、则不能使用 TPS65994AD。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    无 USBIF 合规性要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TRM e2e.ti.com/.../TPS6599xAD_5F00_TRM_5F00_slvubt3-_2800_1_2900_.pdf

    此致