请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164 工具与软件:
您好!
我有一个关于降压布局中电感器的建议 IDC 值的问题。
建议的电感器 IDC 值为 2.61A - 52.29A。 为什么会这样呢?
除了能够输出的1A 电流之外、我还期望看到峰值电流(1.75A)。
通常、我的设计采用以下规格:

并希望 建议使用 MSS1048T-473MLC。
此致、
Cl é ment
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我有一个关于降压布局中电感器的建议 IDC 值的问题。
建议的电感器 IDC 值为 2.61A - 52.29A。 为什么会这样呢?
除了能够输出的1A 电流之外、我还期望看到峰值电流(1.75A)。
通常、我的设计采用以下规格:

并希望 建议使用 MSS1048T-473MLC。
此致、
Cl é ment