This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:替换建议

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492629/lp8764-q1-replacement-recommendation

器件型号:LP8764-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

您好!

我的客户将 LP876441B1RQKRQ1用作 DRA821的电源之一。

他们使用的组件需要非中国流动。

LP8764-Q1中是否有非中国流动器件?

如果不是、请推荐使用非中国流程的产品来替代 DRA821的 LP876441B1RQKRQ1。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要在内部查看该问题、并尽快回复您。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我将在星期一回复您的查询、因为我正在尝试获取知道相关信息的人的信息。  

    至于我自己的信息、这款器件并不仅仅包含中国流量。 它也是来自泰国,但我需要获得更多有关这方面的信息。  

    感谢您的耐心等待!

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    感谢您提供状态更新。 我会通知客户并征求他们的理解。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解。 很快就会回来。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    客户询问是否有更新?

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    感谢您的耐心!  

    我得到确认、LP8764-Q1的所有现有流程都不是中国。 如果系统中显示它来自中国、则可能存在更正、需要更正。  

    此致、

    Ishtiaque