This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:EN 引脚上的电压限制?

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495706/tps22965-q1-voltage-restrictions-on-en-pin

器件型号:TPS22965-Q1

工具与软件:

大家好、

我有一个关于可接受输入电压的问题、下面是我的目标实现:

VIN = 3.3V

VOUT = 3.3V

EN = 5V

Vbias = 5V

这些都可以接受吗? 如果 EN > VIN、是否存在从 EN 到 VIN 的路径?  

谢谢!

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    这个目标的实现没有问题。

    EN 电压可以高于 VIN。

    谢谢  

    Amrit