This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259470优先级电源多路复用器问题

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484372/tps25947-tps259470-priority-power-mux-problem

器件型号:TPS25947

工具与软件:

您好!  

我正在尝试构建优先级电源多路复用器。 我看到过论坛 TPS25947上的建议:寻找电源多路复用器解决方案-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 。

不过、我的实现无法正常工作。  当我提供+VIN1和+VIN2时、它会工作。 但是、+VIN3和+VIN4不起作用。 我测量了 U6A 引脚1和2、得到了0V、因此在 U7的 OVLO 引脚上得到了0V。  

在本例中、我假设 U7不提供+3V3、因此上拉电阻器不起作用。 你有什么其他建议吗?  




此致、
Caner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caner:

    [报价 userid="567498" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484372/tps25947-tps259470-priority-power-mux-problem "]我得到0V、因此 U7的 OVLO 引脚上为0V。  [报价]

    这看起来是正确的。 在这种条件下、我预计器件会开启。  

    在这种情况下、我假设 U7不提供+3V3、因此上拉电阻器不起作用。 你有什么其他建议吗?  
    [报价]

    我没有完全理解这一点。 上拉您是否意味着 VIN3不是来自 OUT 引脚?

    由于 OVLO 信号正确且 U7仍处于关闭状态、这意味着问题不在多路复用实现中、而是在器件本身附近。  您能不能测量 U7的以下引脚的电压

    EN、AUXOFF、FLT、VOUT、dVdt

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    当我通过3V3提供+VIN3时、  

    • VOUT 3V3输出端的 I 测量值为1.15V。  
    • EN 引脚1.7V
    • AUXOFF 引脚1.15V
    • FLT 引脚1.15V
    • dVdt 引脚1.15V
    • OVLO 引脚1.15V

    我还测量了 U6A 的输入和输出、两个输入均为0.7V、连接到 OVLO 引脚的输出为1.15V。 根据规格、OVLO 的阈值为1.183V。 我认为这是问题所在。

    很奇怪的是、即使电压不足和0.7V 输入、或门也能产生高输出。 但起初保险丝应该被启用、我是否应该延迟 OVLO 引脚来解决这个问题?  


    BR、
    Caner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caner:

    我想您正在阈值灰色区域(即在最大逻辑0和最小逻辑1电压之间)中使用或门、这会导致不正确的行为。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在灰色区域中使用 OR 门? 应针对3V3启用电子保险丝、然后应该会启用定义的逻辑。 不过、我意识到、在电子保险丝甚至关断或栅极禁用器件之前、 因此、我脉冲一个延迟、它似乎现在得到解决。