This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74912-Q1:睡眠模式下的 O 形环配置

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495761/lm74912-q1-o-ring-configuration-in-sleep-mode

器件型号:LM74912-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74912

工具与软件:

您好!

我正在设计一个具有两个 LM74912控制器、采用 O-Ring 配置的电路板、通过两节电池为单个电路板供电。

该系统的目标是默认保持在睡眠模式并在发生外部事件时唤醒。

在睡眠模式下、常开输出需要提供小于100mA 的电流。

在睡眠模式的 O-Ring 配置中使用 LM74912时、它是否提供反向电流保护?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauro:

    是的、反向电流阻断功能也在睡眠模式下提供。

    此致、

    Shiven Dhir