请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74912-Q1 主题中讨论的其他器件:LM74912
工具与软件:
您好!
我正在设计一个具有两个 LM74912控制器、采用 O-Ring 配置的电路板、通过两节电池为单个电路板供电。
该系统的目标是默认保持在睡眠模式并在发生外部事件时唤醒。
在睡眠模式下、常开输出需要提供小于100mA 的电流。
在睡眠模式的 O-Ring 配置中使用 LM74912时、它是否提供反向电流保护?
谢谢你。