工具与软件:
您好!
我是 Sunny。
我想使用 LM51231-Q1设计24V ~48V 300W 升压电路。
选择低 MOSFET 和高 MOSFET 对我来说非常重要、因为功率非常高、两个 MOSFET 可能很热。
您能否帮助推荐在此设计中具有良好散热性能的 MOSFET 替代产品?
我选择434khz 作为开关频率、但对于这个300W 应用来说、它看起来过高。 请一起推荐。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我是 Sunny。
我想使用 LM51231-Q1设计24V ~48V 300W 升压电路。
选择低 MOSFET 和高 MOSFET 对我来说非常重要、因为功率非常高、两个 MOSFET 可能很热。
您能否帮助推荐在此设计中具有良好散热性能的 MOSFET 替代产品?
我选择434khz 作为开关频率、但对于这个300W 应用来说、它看起来过高。 请一起推荐。
提前感谢。
您好、Sunny、
LM5123的栅极驱动器专用于双 FET (两个低侧 FET 和两个高侧 FET)。
这有助于将热耗散分布在整个 PCB 上。
请参阅我们的 EVM: https://www.ti.com/lit/ug/snvu737a/snvu737a.pdf
在 BOM 中、可以看到我们将在该 EVM 上使用 NTMFS5C670NLT1G FET。
我们的客户也在使用 buk9y 系列的 FET。
这些 FET 使用5x6mm 封装。
对于该功率级别、请勿在3x3mm 封装中使用任何 FET、也不要在一个公共封装中使用双 FET。
请注意、我无法评论 FET 的热特性。
另一个能够耗散相当多热量的元件是电感器。
请在饱和电流之外留出大量裕度、并选择高效/极低 DCR 的电感器以更大限度地降低损耗。
要正确计算所需的外部组件、请使用快速入门计算器、您可以在此处下载该计算器:
https://www.ti.com/tool/LM5123-Q1-DESIGNCALC
该计算器还支持计算 FET 的损耗和整体效率。
这证实了当开关频率降低时开关损耗更小。
此致
哈利