This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:关于 PSM 运行期间的行为

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495856/tps62140a-about-behavior-during-psm-operation

器件型号:TPS62140A

工具与软件:

尊敬的团队

我对 TPS62140A 的省电模式(PSM)的运行有四个问题。

Q1:您能否准确定义 PWM 切换到 PSM 的负载电流值?

Q2:PSM 运行期间输出波形的开关频率不恒定、但似乎会根据负载而变化。 这种行为是否正确?

Q3:根据批次、某些电路板在 PSM 运行期间具有50mVpp 的输出纹波电压、而其他电路板则根本没有纹波(低于10mVpp)。

您认为尽管电路和负载相同、电路板之间存在差异的原因是什么?

Q4:如果稳定运行是 PSM 运行、请告诉我电路运行中可能的缺点。

(例如、如果出现突然的负载变化、输出电压的波动将大于 PWM 运行模式下的波动等)

此致、

Tomo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomo:

    Q1:PWM 切换到 PSM 取决于一半电感器电流纹波是否高于负载电流

    Q2:是的、负载电流越低、频率越低

    Q3:这取决于电路板的 BOM 变化

    Q4:PSM 没有特殊缺点、但输出纹波大于 PWM 模式

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的快速回复!
    我理解所有答案。

    此致、

    Tomo