请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62140A 工具与软件:
尊敬的团队
我对 TPS62140A 的省电模式(PSM)的运行有四个问题。
Q1:您能否准确定义 PWM 切换到 PSM 的负载电流值?
Q2:PSM 运行期间输出波形的开关频率不恒定、但似乎会根据负载而变化。 这种行为是否正确?
Q3:根据批次、某些电路板在 PSM 运行期间具有50mVpp 的输出纹波电压、而其他电路板则根本没有纹波(低于10mVpp)。
您认为尽管电路和负载相同、电路板之间存在差异的原因是什么?
Q4:如果稳定运行是 PSM 运行、请告诉我电路运行中可能的缺点。
(例如、如果出现突然的负载变化、输出电压的波动将大于 PWM 运行模式下的波动等)
此致、
Tomo