This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:原理图审阅

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495736/tps25948-schematic-review

器件型号:TPS25948

工具与软件:

您好!

我请求审阅我的使用 TPS25948原理图。 如果可能、我会通过私人消息发送原理图和设计计算器工具。
这款器件可以在采用 USB 电力输送的情况下接受15V 3A 输入、将其转换为5V、并且在5V 直流电下具有高达7A 的输出。TPS25948用于输出电流限制、浪涌电流限制和反向电流保护。 输出应支持多种负载、因为它将用作通用5V 电源。

简而言之、该器件旨在:
-实现软启动以控制浪涌电流
-输出电流限制为7A (实际 Ilimit 7735A)
-防止反向电流和反极性
-符合 CISPR 32 B 类发射标准


感谢您的支持、并期待您的答复。

此致、
Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikael、

    请在 E2E 上直接给我发送一条消息。

    此致、
    Arush