This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5900:器件标识

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487742/lp5900-device-marking

器件型号:LP5900

工具与软件:

我有一个与上一个请求者相同的问题。    

您可以帮助在 LP5900TL-3.3/NOPB 和 LP5900TL-2.5/NOPB 上分享器件标识 吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我链接了一个有关此器件系列和下面封装顶部标记的主题。 似乎只有 pin 1标记和一个数字生产日期代码。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195435/lp5900-lp5900tlx-3-3-nopb-device-marking 

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不能解决我的问题。  在一天结束时、如果我将这两个器件都坐在我前面的桌子上 、没有原始卷带、如果没有要验证的相关器件标识、我如何确认我拥有正确的器件?   作为合同制造商、甚至是 OEM、我如何确认是否加载了正确的部件?   谢谢你    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是否可以拍摄某些器件顶部的高分辨率图像? 生产日期代码之外应该有一些小标记、以便提供更多信息。 另一种选择是运送一些器件、以便我们可以在终端进行验证并返回相关信息。

    如果这些选项都不是可行的、那么唯一的另一种了解方法是使用标签。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯可以肯定地说,一旦您从出厂卷带中移除组件,就不可能告诉您是否拥有正确的组件?   我试着拍一张高分辨率的图像,并把它附在您发送给 MPN LF5900TL-2.5/NOPB 的电子邮件中,以供您查看。   它似乎标有字母"G"或数字"6"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    唯一显示的标记是引脚1标识和几个生产日期代码。 可能还有其他标记、但如果没有分辨率非常高的图像来帮助跟踪器件、则很难看到。 因此、如果没有高分辨率图像和工厂 标签、就很难找到这些信息。

    请通过电子邮件重新发送此高分辨率图像吗? 我似乎无法在我的最后找到它

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。