工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户考虑将 UCC21551CQDWKRQ1用于其新项目。
我的客户对它有一些疑问。 您能看看下面的问题吗?
1.关于 DT (死区时间)引脚
在红色区域中、不建议使用大于1nF 的陶瓷电容器绕过此引脚。
只插入合适的电阻器(不插入陶瓷电容器)是否可以? 或者您是否有陶瓷电容器的建议值?

2.关于自举
2-1. 计算出的 Cboot 值示例为170uF。 在红色区域中、TI 选择具有裕度的1uF 电容器。 1uF 值约为170uF 的6倍。
可以多次飞动6次以获得最终的 Cboot 值吗? 或者您是否建议其他倍增值?
如果可以6次、您是否有参考文档或公式?
2-2. △Ω VDDA 0.5V 是正确的值吗? (在客户应用中、VDD 为15V。)

2-3. 在应用 IVDD 值时、可以应用蓝色区域中的值吗?

2-4. 关于自举电阻器、我只找到了下面的内容。 哪里可以对计算自举电阻的详细说明进行罚款? 您是否有任何参考或应用手册?

3.关于计算栅极引脚的外部电阻
3-1. 在下面的示例中、可以在红色框中使用当前值吗? 还是应该使用适合我的客户的不同价值?
3-2. 通过以下公式计算 Ron 和 ROFF 的值是 sre 不超过栅极输出电流的最小值。 但我认为我应该考虑开关损耗、EMI 和其他型号。
您是否有关于该参考设计的任何参考或应用手册? (Ron 和 ROFF 值考虑开关损耗、EMI 等因素)


4.关于 RGS
在数据表中、RGS 的大小通常介于5.1k~20k Ω 之间、具体取决于功率器件的 Vth 和 CGD 与 Cgs 之比。
是否有任何用于计算 RGS 值的参考或应用手册?

5.关于外部专家咨询小组
在数据表中、是添加电容器 Cge 以防止 C*dV/dt 引起问题的选项之一。
您是否有任何用于计算蓝色框中的 Cge 值的参考或应用手册?


6.关于 INA/INB 输入滤波器
是否可以使用0~100欧姆之间的 RIN 值和0~100pF 之间的 CIN 值以及约100MHz 的转角频率? 是否有其他建议或具体参考?

请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯