This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:有关 ACDET/ACPRES 引脚的质询

Guru**** 2503995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495260/bq24703-inquiries-regarding-acdet-acpres-pin

器件型号:BQ24703

工具与软件:

大家好、我有一个问题。

我不想使用 ACDRV 和 BATDRV、我只想使用 PWM 控制。

1) 1)要禁用 BQ24703 IC 上的 ACDET 和 ACPRES 引脚、它是 GND 还是悬空?

2)如果禁用,可能的问题是什么?

3) 3)如果 ACDET 和 ACPRES 电压与5V 电平相同、是否会禁用 PWM?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAEHO:

    [报价用户 id="640951" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495260/bq24703-inquiries-regarding-acdet-acpres-pin ]1)要禁用 BQ24703 IC 上的 ACDET 和 ACPRES 引脚、是 GND 还是悬空?[/QUOT]

    ACDET- 不能被禁用、必须被拉至高于 ACPRES。 如果 ACDET 悬空或连接到 GND、器件将处于睡眠模式、转换器将关闭。 因此 ACDET 必须拉高至适配器。

    ACPRES-可以保持悬空。

    Unknown 说:
    2)如果禁用、可能的问题是什么?

    ACDET、不能被禁用。

    Unknown 说:
    3)如果 ACDET 和 ACPRES 电压与5V 相同、是否会禁用 PWM?

    是的、是这样

    此致、

    Christian