工具与软件:
您好!
我已经使用 LED 驱动器 IC 设计了一个 LCD 驱动板 LP8866-Q1 . 由于设计变更、我需要按如下所述使用它。 您能否确认这是否可行?
驱动单个 背光单元(BLU) 、我正在使用 两个 LP8866-Q1 IC . BLU 由组成 四个灯串 :
-
LP8866-Q1 (IC 1) 进行了演示 1阳极、1阴极和2阴极
-
LP8866-Q1 (IC 2) 进行了演示 2阳极、3阴极和4阴极
但是、在 BLU 中、 1阳极和2阳极短接在一起 .
总之、我正在使用 两个 LP8866-Q1 IC 、其中 阳极短路并共享 、而 阴极分别划分为1、2和3、4 .
此配置是否会导致任何问题?
两个 IC 能否正常运行、包括 过流保护和电压控制 好像我仅使用单个 LP8866-Q1一样?
如果不建议使用此设置、我应该注意哪些潜在风险?
此外、我们还遇到了故障、其中 过流问题仅在第4个阴极上发生 .
此故障是否与我的设计有关?